查看:
1191
|
回复:
1
|
关于Powerbus二总线主机 多分路设计
|
晓东pbus
45
主题
306
回复 |
发表于2022-03-21 17:28:24
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
一种方案是每路单独使用一颗PB620,而PB620支持线 上短路保护功能,第二种方案是是只使用一颗PB620,使用电源和保险丝 配合,物理方式切换故障通路。 两种方案各有利弊,以下将详细介绍实现方式和注意 事项 :特性 ◇ 非常低的功能实现成本 ◇ 非常灵活的故障检测方式 ◇ 非常方便的电流门限选择 ◇ 没有复杂的电子保护器件,可靠的性能 ◇ 极其方便的现场施工维护性 ◇ 容易理解的,物理方式保护 方案一 :本方案每个分路使用单独的一路PB620控制此路输出。 PB620自带短路保护监测,和关闭输出功能。但注意,多 路PB620在同一电源下,使用标准电路可能会产生由于电 源引起的串扰。此时每分路应使用图1所示电路 1 每分路功率大。使用本方案,每路都是独立的一路 PB620总线输出,最大输出功率可达20A。 2) 总地址数大。每分路可达255单从站点数。 3) 可并行通讯。由于多路的UART独立,可以使用多 路MCU的设计方式,加快轮询或数据采集速度。进行多路 输出并行通讯 方案二:本方案只使用一路PB620,使用分路保险丝的思路来达到 分路保护的作用,如果有一路保护短路,将直接烧断保险 丝,而不影响其他回路. 成本低廉。每一个主机端,只使用一颗PB620即可 完成完整的多路输出保护及检测。PB620的周边的MOS和 TVS等保护器件也只需一套。也无需多串口MCU或者通道 切换开关芯片。 2) 只需1路UART串口。只需一路UART即可遍历所有 从站,节省对MCU的要求,设计复杂度低 |
晓东pbus
45
主题
306
回复 |
发表于2022-05-28 10:40:20
|
显示全部楼层
2#
需要二总线芯片详细资料的可以扫 获取资料
|
|