查看:
640
|
回复:
1
|
DC/DC 6V~60V降压型LED驱动IC,LED灯专用芯片,兼容PT4121
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-03-23 09:48:24
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
方案名称:SL8311A 60V 降压恒流IC替代MP24894、PT4121、AX2024 无需改板 方案品牌:森利威尔电子有限公司 方案规格:SOT23-6 方案简介:SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。 SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。 SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。 方案特点: 高达95%的效率 自动温度补偿控制 宽输入电压范围:6V~60V 输出可调的恒流控制方法 DIM脚可进行PWM和模拟调光 ±3%输出电流精度 内置LED开路/短路保护 软启动时间可调 极少的外部器件 高端电流采样 采用SOT23-6封装 方案应用: 低压LED射灯替代卤素灯 车载LED灯 低压工业LED照明 其它LED照明
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-03-23 13:50:18
|
显示全部楼层
2#
提供样品测试及技术支持,欢迎咨询
|
|