查看:
9024
|
回复:
9
|
参赛作品《以太网集中照明控制器》
|
PeterPan
9
主题
27
回复 |
发表于2017-05-31 21:48:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项): 潘帅帅 2. 单位或学校名称(必填项): 沈阳微拓科技有限公司 3. 当前职务或职称(必填项): 工程师 4. 参赛作品的名字(必填项): 以太网集中照明控制器 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 据统计,照明耗电量大约占整个楼宇建筑用电量的12%~25%左右,有着可观的节能潜力。 采取先进的照明系统,降低电能消耗,延长灯具寿命,降低管理人员工作量,有广阔的市场前景。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM32F103RCT6、W5500、HR911105A、ULN2803、AT24C02、MAX3232、LM2596-3V3、817C光耦 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): 宏发JQC-3FF继电器 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 1.作品的整机外观图片 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 自从十一五规划提出“落实科学发展观,建设资源节约型、环境友好型社会”举措以来,人民积极响应“节能减排”号召。据有关数据统计,照明耗电量是建筑电气电能消耗的主要成分,大约占整个楼宇建筑用电量的12%~25%左右 。随着建筑行业发展,该比值还在不断增长,所以,建筑照明系统有着可观的节能潜力。在建筑行业快速发展的今天,采取先进的照明系统,降低电能消耗,延长灯具寿命,降低管理人员工作量,有广阔的市场前景。
3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 该系统使用使用以太网进行数据通信,通信速度快,可靠性高,能广泛应用于星级酒店、办公大楼、各类场馆、展厅等高可靠、高安全性的场合。 二、系统构架图 系统整体设计方案遵循模块化设计思想,将系统分为电源模块、STM32最小系统、信号采集模块、继电器输出模块、W5500网络模块、24C02存储模块。
三、硬件部分的描述 1.原理图&PCB源文件 2.作品的实现原理、系统的工作过程。
下位机上电后先初始化最基本的系统资源,如RTC实时时钟、看门狗、定时器等。定时器每500ms中断一次,板载LED闪烁一次,同时看门狗“喂狗”。1秒之内没有喂狗,系统将会强制复位。然后初始化外设资源,如光耦输入接口、继电器输出接口、24C02存储芯片、W5500网络芯片。下位机的基本信息和网络参数都保存在24C02中,这些参数可以通过串口发送命令来修改。程序运行后,当串口收到命令时,处理串口命令;当检测到TCP收到命令时,处理TCP命令,如果是开关继电器操作,则操作完继电器后将当前继电器状态保存在24C02中,实现断电保存;当灯泡开光状态变化时,即光耦输入点发生变化后,MCU会主动向上位机发送当前光耦输入点状态。 四、材料清单(BOM列表) 部分元器件清单 STM32F103RCT6:C8323,http://www.szlcsc.com/product/details_8815.html 五、软件部分的描述(选填) 下位机和上位机都通过双绞线连接交换机,上位机通过控制软件来实现对下位机的访问和操作。上位机控制软件如图所示。 下位机源代码(C#写的,Visual Studio 2010开发):
六、作品演示
https://v.qq.com/x/page/a0539clw2jr.html
七、总结 在该系统设计过程中,严格遵守公司规范,极大提高了PCB电路板的可生产性、可测试性和可维护性,下位机代码清晰、简洁、可测试、安全、效率高、可移植强,产品能够经受住市场考验。
|
立创君
【官方工作人员】
42
主题
1196
回复 |
发表于2017-06-01 11:38:39
|
显示全部楼层
3#
>楼主已完成主动传播,恭喜再获5分。 >参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:http://www.szlcsc.com/go/17523dej >报名成功后只需在朋友圈发布特定的图文内容即视为主动传播,这就是传说中的“送分题”,详询立创君微信号:LCSCSZ。 立创商城:SZLCSC.COM;Global Website:LCSC.COM。
|
|