查看:
1490
|
回复:
2
|
CB3S免开发模块设计一款万能红外遥控器
|
|
发表于2022-03-28 11:01:02
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。 产品功能: 用CB3S模块开发的万能遥控器具有“红外学习上报”和“红外控制下发”两个重要功能,通过对设备的学习来获取当前设备的红外数据,再将此数据上报给“智能生活”云平台,由云平台进行处理后将红外控制数据下发到万能遥控器,再由万能遥控器的红外发射管发射给设备,从而达到控制设备的功能。 CB3S 是一款低功耗嵌入式 Wi-Fi 模组。它由一个高集成度的无线射频芯片 BK7231N 和少量外围器件构成,可以支持 AP 和 STA 双角色连接,并同时支持低功耗蓝牙连接。CB3S 内置运行速度最高可到 120 MHz 的 32-bit MCU,内置 2Mbyte 闪存和 256 KB RAM。支持IoT 云连接,并且 MCU 专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。CB3S 拥有丰富的外设,如 PWM、UART。多达六路的 32 位 PWM 输出使芯片非常适合高品质的 LED 控制。 在亚特联平台上创建万能遥控器步骤: 一、进入亚特联平台后,点击“创建产品”
二、从标准目录里面选择“网关”,在选择你想创建的产品里面选择“万能控制器”
三、在已选方案里面选择“WIFI+BLE”和“万能控制器”,填写“产品名称”和“产品型号”后,点击“创建产品”。
四、在“添加标准功“能里面选择如下,选择好后点击”下一步,创建面板“
五、点击”便用此模板“后,点击”下一步,硬件调试“
六、 选择”CB3S“这个模组。 七、编辑好固件后点击”在线生成固件“。
八、点击”参考电路原理图“,”下载图片“,这个是对应的硬件设计原理图。
九、点击”立即购买“,自动跳转到立创商城。
十、在购物车里面点击结算,直接购买就行了,如果弹出分配固件的对话框,可以点击”分配固件“,等固件显示出来后点击”确定“就可以了。
至此一个完美的万能控制器就制作好了,有什么好的意见和建议可以回复此贴,谢谢支持。 |
|
发表于2022-03-28 13:42:22
|
显示全部楼层
2#
有没有可以直接焊接模块简单测试和使用的板子
|
|