查看:
568
|
回复:
0
|
keysight是德科技DSOX3024A示波器
|
深圳仪信电子
428
主题
0
回复 |
发表于2022-03-30 15:54:11
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
keysight是德科技美国安捷伦Agilent DSOX3024A示波器 更深入的信号分析, 更长的观察时间 高分辨率 8.5 英寸显示屏 更新速率高达 1,000,000 个波形/秒 快速响应的 MegaZoom IV 深存储器,高达 4 M 集四种仪器的功能于一身,可执行更多测量 同档次中性能*的示波器 集成的 16 数字通道混合信号示波器 (MSO) 串行协议分析仪(可选) 业内*的 WaveGen 内置函数发生器(可选) 业内*的可全面升级示波器,能够提供更多投资保护 可升级的带宽 可升级的 MSO 可升级的 WaveGen 内置函数发生器 可升级的测量应用软件 keysight是德科技美国安捷伦Agilent InfiniiVision 3000X系列示波器主要技术指标 带宽 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz 通道数 2 或 4 个模拟通道 (DSO),16 个数字通道 (MSO) 采样率 高达 4 GSa/s 存储器 高达 4 M 显示屏 8.5 英寸 WVGA (800 x 480) 更新速率 1,000,000 个波形/秒 可升级 带宽、MSO、测量应用软件和WaveGen 保修 三年标准保修期 连通性 USB 主机端口 (前后各一个)、USB 设备端口、LAN (可选)、GPIB (可选) InfiniiVision 3000X系列拥有入门级的价位和的性能,以及同类产品不能提供的可选功能: 观察更长时间的信号,并观察更多信号的细节。 具有同档产品中的zui大显示屏、zui深存储器和 zui快波形更新速率 执行更多测量。它将示波器、逻辑分析仪、 WaveGen 内置函数发生器 (可选) 以及协议分析仪 (可选)的功能集于一身 提供更多投资保护。它是业内*的可全面升级的示波器(包含带宽升级) 观察更长时间、更深入的信号细节 zui大显示屏 同类产品中zui大的显示屏可提供*信号可视性。8.5 英寸 WVGA 显示屏至少增加了超过 50% 的显示面积,分辨率至少提升了 3.4 倍 (WVGA 800x480 与 WQVGA 480x234) 。 zui快更新速率 3000 X 系列采用安捷伦的 MegaZoom IV 定制 ASIC 技术,具有高达每秒 1,000,000 个波形的更新速率。如果示波器的波形更新非常慢,那么会令使用示波器的人感到不便。快速波形更新速率可改善示波器显示质量,并通过调节显示强度来显示微小的波形细节,例如噪声和抖动。zui重要的是,快速波形更新速率可提高示波器捕获随机和偶发事件的几率。但更新速率慢的示波器难以做到这一点。 更深的存储器, 更长的捕获时间 利用基于 MegaZoom IV 代技术中高达 4 Mpts 的深存储器,您能够使用更高的采样率捕获长时间的信号,然后您可快速放大您关注的区域。InfiniiVision X 系列利用 MegaZoom IV 代技术对采样率、存储器深度和波形更新速率做出zui有效的设置,由此优化了示波器在深存储条件下的性能。通常认为存储器深度越大,性能就越好。市场上现有的示波器通常不得不在深存储器和性能之间做某种程度的妥协,因为带有深存储器的示波器一般价位偏高,并需要额外的波形处理时间以处理采集的波形。这就意味着通常情况下示波器在深存储条件下波形更新速率将会下降,有时下降还相当的明显。出于这一原因,其他的示波器大多会提供手动选择存储器深度这一特性,典型的默认存储器深度通常设置为相对较小的值 (10 ~ 100 kpts)。如果您在使用这些示波器时需要更深的存储器,那么您必须手动调节深度并且不得不由使用者来决定是追求波形更新速率还是深存储。安捷伦*的 MegaZoom IV 代技术可根据您的需求自动选择更深的内存,以便同时维持深存储与快速的采样率和更新速率。 安捷伦如何做到这一点? 安捷伦的 MegaZoom IV 代定制 ASIC 技术能有效的将示波器、逻辑分析仪和 WaveGen 内置函数发生器的功能集成到一台外形紧凑的仪器中。第 4 代 MegaZoom 技术实现了业界zui快的波形更新速率和深存储器采集响应。 Agilent 3000 X 系列使您能够查看更多信号细节, 捕获在其他同类示波器上无法察觉的偶发毛刺和抖动。 新一代示波器: 突破性技术为同等预算提供性能更优异的示波器集四种仪器的功能于一身, 执行更多测量同档次中的*示波器 InfiniiVision 3000 X 系列具有同类产品中zui深的 4 Mpts 存储器 (采用安捷伦已获的 MegaZoom IV 代技术),可在启用存储器的情况下保持高速响应,能够持续快速提供 1,000,000 波形/秒的业内zui快更新速率。即便在您启用测量或添加数字通道时,其性能也不会受到影响。 此外,3000 X 系列还提供 33 个自动测量、9 个参数触发、6 个协议触发以及 7 个波形运算函数 ( 包括 FFT) 。尽管拥有如此多的功能,其价格与同档次进口产品如 Tektro -nix DPO2000 示波器相当。 业界*综合且可升级的混合信号示波器 (MSO) 3000 X 系列在同类产品中率先推出了一款集成且可升级的逻辑分析仪。如今的设计中处处包含数字内容。 传统的 2 和 4 通道示波器有时无法为您的工作提供足够的通道。通过添加 16 个集成的数字同步通道,您在同一台仪器上可使用多达 20 个通道执行时间关联的触发、采集和查看。购买 2 通道或 4 通道 DSO 后,可随时通过许可证启用集成的 16 个数字定时通道,将 DSO 升级到 MSO 。 新一代示波器: 突破性技术为同等预算提供性能更优异的示波器集四种仪器的功能于一身, 执行更多测量: 业内*的 WaveGen 内置函数发生器 3000 X 系列是业界集成了 20 MHz 函数发生器的示波器,该发生器可为被测件输出正弦波、方波、斜波、脉冲、直流和噪声波形等激励,因而特别适合非常注重工作台空间和预算的教学实验室或设计实验室使用。由于这款示波器集成了一个函数发生器,因此您不必再单独购买。通过订购 DSOXWaveGen 选件,并使用许可证安装,您可随时启用 WaveGen 内置函数发生器。 硬件串行协议解码和触发 嵌入式串行触发和分析 (I2C、SPI) 计算机串行触发和分析 (RS232/422/485/UART) 汽车和工业用串行触发和分析 (CAN、LIN) 音频串行触发和分析 (I2S) |
|