查看:
661
|
回复:
0
|
美国泰克DPO7254C数字存储示波器
|
深圳仪信电子
428
主题
0
回复 |
发表于2022-04-06 21:58:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
美国泰克 DPO7254C 数字存储示波器 主要性能指标 JIANG· 3.5 GHz、2.5 GHz、1 GHz、500 MHz 多种带宽型号 · 在一条通道或两条通道上提供了高达40 GS/s 的实时采样率,在全部四条通道上提供了高达10 GS/s 的实时采样率 · MultiView ZoomTM 技术,高达500 M 点的记录长度/li> · FastAcqTM 技术,>250,000 wfms/s 的波形捕获速率 · FastFrameTM分段存储采集模式,>310,000波形/秒捕获速率 · 用户可以选择带宽极限滤波器,提高低频测量精度易用特点· P英寸po英寸t®触发技术,提供了*灵活、性能的触发功能,支持1400 多种组合,满足几乎任何触况 · 高级搜索和标记,在整个波形中查找具体事件 · MyScope®定制窗口和鼠标右键菜单,实现杰出的效率 · 53种自动测量、波形直方图和FFT分析,简化波形分析工作 · TekVPI®探头接口,支持有源探头、差分探头和电流探头,自动确定度量单位 · 12.1 英寸(307 毫米)高亮度XGA 显示器,带触摸屏连接能力· 前面板和侧面板提供了USB主控端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 外设 · 集成10/100/1000BASE-T以太网端口,实现联网能力;视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上 · Microsoft® W英寸dows 7 64 位操作系统,简便连接及集成到用户环境中 · 满足LXI Class C 标准选配串行触发和分析· I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 和USB 2.0 自动串行触发和解码选项 · MIPI® D-PHY DSI-1 和CSI-2 自动串行分析/li> · CAN 和L英寸 自动串行解码及车载网络监测 · 串行数据流时钟恢复 · 64 位NRZ 串行码型触发,隔离码型相关效应,速率高达1.25 Gb/s选配特定技术分析功能· 多种软件解决方案内置专业知识,实现MIPI® D-PHY、以太网和USB 2.0 一致性测试、抖动分析、定时分析、眼图分析、功率分析、DDR 存储总线分析及宽带RF 测试 · 极限和模板测试,迅速了解信号特点简化分析复杂数字设计通过DPO7000C数字荧光示波器,您可以使用一台仪器分析模拟总线信号和数字总线信号,迅速找到和诊断复杂电路中的问题。由于高达3.5 GHz的带宽及高达40 GS/s的采样率,您可以获得必要的性能,查看快速变化的信号细节。DPO7000C系列所有通道标配高达12.5 M点的深记录长度,在两条通道上可以选配高达500M 点的记录长度,可以捕获长时间信号,同时保持精细的定时分辨率。 高级搜索和标记及MultiView ZoomTM功能可以迅速查看波形,用户可以选配15种软件和常用技术分析软件包,完成深入分析任务。由于这些特点,泰克DPO7000C系列为您简化和加快复杂电路的调试工作提供了所需的多功能工具。完善的功能,加快每一个调试阶段从迅速发现和捕获异常事件,到搜索波形记录找到事件及分析事件特点和被测器件特征,DPO7000C系列提供了一套强大的功能,加快了每一个电路调试阶段。发现发现->250,000 wfm/s 的快速波形捕获速率,限度地提高捕获难检毛刺和其它偶发事件的概率。 如果想调试电路问题,首先必须知道存在问题。每个设计工程师都要用大量的时间查找电路中的问题,如果没有合适的调试工具,这项任务耗时长、非常麻烦。DPO7000C 系列提供了业内*完整的信号查看功能,可以迅速了解电路的实际操作。泰克专有的FastAcqTM技术提供了快速波形捕获功能,每秒可以捕获超过250,000 个波形,您可以在几秒钟内看到毛刺和其它偶发瞬态信号,揭示被测设备出现问题的真正原因。带有颜色辉度等级的数字荧光显示器使用颜色识别发生频度高的信号区域,显示信号活动的历史信息,从而以可视方式显示异常事件的发生频次。 发现电路问题只是步,然后,您必须捕获关心的事件,以确定根本原因。。 DPO7000C系列提供了一套完整的触发功能,包括欠幅脉冲触发、毛刺触发、脉宽触发、超时触发、跳变触发、码型触发、状态触发、建立时间/ 保持时间违规触发、窗口触发、通信模板触发和串行解码触发,帮助您迅速找到事件。增强触发功能降低了触发点上的触发抖动。在这种模式下,触发点可以作为测量参考源使用。 为调试和验证复杂的系统,DPO7000C系列提供了P英寸po英寸t®触发功能,它采用硅锗(SiGe)技术,提高了直到示波器带宽的触发性能及超过1400种触发组合。大多数其它触发系统只在单个事件(事件A)上提供多个触发类型,延迟触发(事件B)选择局限于边沿型触发,如果事件B 没有发生,通常不会提供触发顺序复位方式。而P英寸po英寸t 触发则同时在A 触发和B触发上提供了全套高级触发类型,并支持复位触发,在指定时间、状态或跳变后会再次启动触发顺序,这样,即使是*复杂的信号中的事件,仍能够被捕获。 由于高达500M 点的记录长度,您可以在一次采集中捕获多个关心的事件,甚至捕获数千个串行数据包,供进一步分析,同时保持足够高的采样率,放大观察信号细节。通过MultiView ZoomTM,您可以同时考察多个波形捕获段,迅速实时比较事件。FastFrameTM分段存储器模式可以有效利用大的记录,在一个记录中捕获多个触发事件,消除关心的事件之间的长时间空白。您可以单独查看和测量多个段,或以重叠方式查看和测量多个段。 从触发特定数据包内容到自动以多种数据格式解码,DPO7000C系列集成支持业内*广泛的串行总线,包括I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、L英寸和MIPID-PHY USB。它能够同时解码*多16 条串行总线,让您迅速了解系统级问题。 |
|