查看: 695  |  回复: 1
SL6129A 35V高调光比LED驱动器 DC-DC降压恒流芯片
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-04-11 10:20:58 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

   SL6129A是一款连续电感电流导通模

式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一

个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从

5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大

输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压

和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数

十瓦的LED。

   SL6129A内置功率开关,采用高端电

流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光

的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v

时输出关断,进入待机状态。

   SL6129A内置过温保护电路,当芯片

达到过温保护点进入过温保护模式,输出

电流逐渐下降以提高系统可靠性。

   SL6129A采用SOT89-5/SOT23-5 封装。


特点

 SOT89-5 最大输出电流:1.2A

  SOT23-5 最大输出电流:0.5A

  高效率:96%

  最高工作频率:1MHz

  电流精度:±3%

  宽输入电压:5.0V~35V

  智能过温保护

 内置LED开路保护


应用领域

 LED 备用灯,信号灯

 低压LED 射灯代替卤素灯

 汽车照明


典型应用电路图


 
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-04-11 14:43:09   |  显示全部楼层
2#
提供样品测试及技术支持,欢迎咨询