查看: 633  |  回复: 1
森利威尔SL8311A 60V高亮度 LED照明驱动IC 替代华润矽威PT4121 脚位兼...
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-04-13 09:45:20 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

 SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。

 SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。

 SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。


特点

 高达95%的效率

 自动温度补偿控制

 宽输入电压范围:6V~60V

  输出可调的恒流控制方法

 DIM脚可进行PWM和模拟调光

 ±3%输出电流精度

 内置LED开路/短路保护

 软启动时间可调

 极少的外部器件

 高端电流采样

 采用SOT23-6封装


应用

 低压LED射灯替代卤素灯

 车载LED灯

 低压工业LED照明

 其它LED照明


典型应用电路

 


senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-04-13 10:03:12   |  显示全部楼层
2#
免样品测试及技术支持