查看:
806
|
回复:
1
|
SL6015 1.2A 可调光式LED驱动芯片 替代MBI6657
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-04-13 14:16:51
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 SL6015 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED 恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯 片的输入电压范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可 达1.2A。 SL6015 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过 外部电阻可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过DIM 引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM 调光信号。当DIM 的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015 进入 低功耗的待机模式。 SL6015 内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的 温度超过130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐 渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温 保护所引起的LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升 到150℃时,LED 输出电流减小至零。 特点 高达97%的效率 自动温度补偿控制 宽输入电压范围:5V~55V 最大1.2A 输出电流 DIM 脚可进行PWM 和模拟调光 ±2%输出电流精度 内置LED 开路保护 软启动时间可调 采用SOT89-5L 封装 应用 低压LED 射灯替代卤素灯 低压工业LED 照明 LED 装饰照明 其它LED 照明 典型应用电路
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-04-13 15:03:17
|
显示全部楼层
2#
免样品测试及技术支持,欢迎咨询
|
|