查看: 728  |  回复: 0
双全桥电机驱动 MS3142
XBW0331
38
主题
1
回复
发表于2022-04-15 14:52:07 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

品牌:瑞盟科技

简介:

MS3142/MS3142S 是一个双全桥电机驱动。电源电压供电范围 4V 到 18V,平均电流1.1A,电流峰值 1.54A。如果需要更高的电流能力,可以将双全桥并联使用。四个输入脚(IN1 到 IN4)可以控制直流电机工作在正转,反转,刹车以及滑行模式。也可以控制一个步进电机在全步和半步模式。

MS3142 采用 MSOP10PP 封装,带散热片。

MS3142S 采用 SSOP10 封装


            

主要特点

 低输出电阻 Rdson

 驱动双直流电机或者一个单步进电机

 低功耗模式(睡眠模式)

 过温保护

 并联工作平均电流 1.6A,电流峰值 2.2A,单直流电机

 过流保护:输出短电源保护,输出短地保护,输出负载短路保护