查看:
579
|
回复:
1
|
MR16 射灯驱动IC-SL6015 替代PAM2861
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-04-19 14:51:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 SL6015 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED 恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯 片的输入电压范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可 达1.2A。 SL6015 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过 外部电阻可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过DIM 引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM 调光信号。当DIM 的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015 进入 低功耗的待机模式。 SL6015 内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的 温度超过130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐 渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温 保护所引起的LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升 到150℃时,LED 输出电流减小至零。
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-04-19 15:35:44
|
显示全部楼层
2#
大量现货,欢迎咨询!!!
|
|