查看:
591
|
回复:
1
|
SL6129A SOT-89-5 1.2A恒流驱动 LED恒流驱动 替代龙鼎微PAM286...
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-04-20 14:39:58
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 SL6129A是一款连续电感电流导通模 式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从 5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压 和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数 十瓦的LED。 SL6129A内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光 的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v 时输出关断,进入待机状态。 SL6129A内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6129A采用SOT89-5/SOT23-5 封装。 特点 SOT89-5 最大输出电流:1.2A SOT23-5 最大输出电流:0.5A 高效率:96% 最高工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:5.0V~35V 智能过温保护 内置LED开路保护 应用领域 LED 备用灯,信号灯 低压LED 射灯代替卤素灯 汽车照明 应用电路图
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-04-20 15:04:34
|
显示全部楼层
2#
免样品及demo板测试,欢迎咨询
|
|