查看: 575  |  回复: 0
消防应急照明灯驱动IC,大功率LED恒流驱动芯片
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-04-26 15:08:57 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

 SL9056C 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。

 SL9056C 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHz。

 SL9056C 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。

 SL9056C 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平

为1/2 电流的低亮模式。

 SL9056C内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。

 SL9056C 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。


特点

宽输入电压范围:8V~100V

输出电流范围:100mA~1.5A

高效率:可高达93%

工作频率:140KHz

支持高低亮工作模式

平均电流检测

智能过温保护

内置VDD 稳压管


应用

电动自行车、摩托车灯

汽车照明

直流或交流输入LED 驱动

大功率LED 照明