查看:
606
|
回复:
0
|
LED远近光驱动方案:SL9003内置100V开关降压型恒流芯片
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-04-27 10:45:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。 SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 SL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 SL9003 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。 SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。 特点 内置100V MOS 宽输入电压范围:3.1V~100V 高效率:可高达93% 无串感电流 支持PWM 调光和线性调光 最大工作频率:1MHz CS 电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.6V 关断时间可调 智能过温保护 内置VDD 稳压管 应用 自行车、电动车、摩托车灯 强光手电 LED 射灯 大功率LED 照明 LED 背光 典型应用电路图
|
|