查看: 575  |  回复: 0
内置MOS 60V开关降压型DC-DC转换器 SL3036D
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-04-27 15:29:34 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

 SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功

率MOS,支持最高输入电压55V。

 SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调

整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达3A

  SL3036D 同时支持输出恒压和输出恒流功能。

 SL3036D 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时

会自动降低开关频率以获得高转换效率。

 SL3036D 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功

能,提高系统可靠性。

 SL3036D 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。


特点

宽输入电压范围:8V~55V

输出电压从4.2V到30V 可调

支持输出恒压恒流

支持输出12V/3A; 5V/3A

高效率:可高达96%

工作频率:140KHz

低待机功耗

内置过温保护

内置软启动

内置输出短路保护


应用

恒压源,

电动汽车、电动自行车、电瓶车

扭扭车、卡车


应用电路图