查看:
6847
|
回复:
4
|
参赛作品《桌面WIFI实时气象台》
|
暗香盛秀
2
主题
6
回复 |
发表于2017-06-01 14:55:13
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):张仲璐 2. 单位或学校名称(必填项):上海易教信息科技有限公司 3. 当前职务或职称(必填项):硬件工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):桌面WIFI气象台 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):以STM32F为核心,自带USB Slave扩展上位机采集。RTC时钟,现场温湿度,0.96OLED屏显示用I2C总线控制,ESP8266进行WIFI访问和Smart Config手机远程监控。IO控制RGB LED环境颜色分辨危害度,光亮度监测,矩阵按键,设置时钟和参数显示模式,蜂鸣器闹铃,红外遥控。另扩展UART可链接CO2和PM2.5。整体外形保持在30*30*30之间,PCB立板设计增加WIFI天线强度。 外壳会采用3D半透明料打印,可当夜间小灯。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32F103C8T6,PCF8563,SII 32.768k晶振,全智景OLED,SHT20,IRM-3638T,5050 RGBLED,ESP8266,3V蜂鸣器,晶振,容阻件,二极管,保险丝,ESD,压敏,TVS,ITR8307。 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):顺络贴片陶瓷天线,顺络巴伦,纽扣电池,贴片电池座,连接器 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;
2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 做一个小型桌面设备,在无网络情况下可通过设备自设的基本功能获取信息,也可以通过开放的Wifi读取实时的气象信息。 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现? 各种实用功能集成于一身,而且具有更多的扩展性。预留的接口也方便扩展更多功能和模块。
二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 原理图部分:
PCB部分:
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 从开始要区分好各阶段工作,好的开始才是成功的一半绝不是一句空谈,前期分析确定好的方向是必须要做到的,否则在项目中被加入需求会让整个设计的规范化和时间结点变成空谈。 (1)首先确认基本框架,对可行的事做到自己有把握。把自己的问题点列出来。 (2)对所用到的规格书进行查找并整理,没用过的IC规格书需要进行学习 (3)为保证整个项目的可靠度,需要有一个CBB重用计划,这样可以保证你的设计有可追溯性,设计更规范化(人为错误率更低,设计更便捷,生产导入也更方便,CBB是一个慢慢积累的过程) (4)确认这些可以开始进入计划阶段,做一份硬件框图以此来整理出你的设计,对应的软件功能图也相应的有个框架了。然后再区分出各单板的硬件方案。 (5)对外部接口进行定义,这里只用到一个USB 口,可用于上位机设备和当作受电接口。 (6)对于硬件设计需要对总线接口,时钟树,电源树及上电时序,复位树,烧写口定义,中断树,外部接口保护等方面进行了解。这样样板到手之后不会产生慌乱。 (7)之后硬件方面的原理图和PCB依照上述整理后都可以水到渠成了。
四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。 五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。
软件也可按照积累的CBB规范,可利用率非常高,阐述下WiFi实现部分 通过手机下载app--esptouch,通过该应用的手机app让设备快连到WiFi,并且自动记录最后一次快连成功的路由器,下次即可自动连接。 然后申请一个wunderground的KEY,每天可以有500次的API访问量,把城市改为对应城市即可。ESP8266可用性非常方便,推荐下。
代码写太随意。。。暂时不拿出来献丑了。。。等以后和大家交流 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 完成的比较匆忙,大多都是CBB所以简易了很多测试流程。外观只有初步里面结构很差暂且当个摆设。 对时间结点的把握不够充分(最近工作非常忙。。。) 希望主办方多举办,增加大家的设计经验和交流~!!! |
|