查看:
2822
|
回复:
2
|
1uA 低功耗 1.5V 锂电池充放电管理芯片-ZCC5600
|
|||
四维电子
138
主题
9
回复 |
发表于2022-05-11 17:35:37
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1 Features 宽输入电压 4 V to 12 V 1.5V 恒压输出——ZCC5600 3.0V 恒压输出——ZCC5601 1uA 超低待机功耗 2.0 A 输出电流,0.8A 充电电流 全面的过压、短路保护 集成充放电指示灯 80% 轻载转换效率 95% 重载转换效率 采用 eSSOP8 封装 2 Applications 替代传统 1.5V 干电池 锂电池设备 3 Description ZCC5600 是一款锂电池充放电专用芯片,内部 集成了最高 0.8A 的锂电池充电模块、最高 2A 的同步 降压模块、充放电指示 LED 以及全面的保护电路。 锂电池充电采用线性充电方式,集成了输入电压、 输入电流、输出电压、温升等控制环路,实现稳定高 效的充电体验,同时支持最高 12V 的输入电压。 同步降压模块可以提供稳定的 1.5V 电压输出, 工作频率为 1.2MHz,采用了 ULIQTM技术,可以实现 空载待机时小于 1uA 的待机损耗。 ZCC5600 集成了输入过压保护、输入短路保护、 输出短路保护、过温保护等全面的保护。 ZCC5600 采用 DFN8 和 eSSOP8L 两种封装形 式。 |
|||
四维电子
138
主题
9
回复 |
发表于2023-04-10 18:01:27
|
显示全部楼层
3#
有货啊
|
|