查看:
393
|
回复:
0
|
输入8V-90V 电流1.5A 外围电路简单的LED驱动IC
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-05-13 10:30:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 SL9156A是一款内置MOS外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-90V 电压的 非隔离大功率恒流LED驱动领域。 芯片采用固定频率100KHz的PWM工作模式。 芯片集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现高低亮功能切换。在MODE悬空或接地为高亮模式,MODE接高电平 时,为1/2电流低亮模式。 芯片内部集成了过压保护、温度保护电路等,减小外围元件数量并提供系统可靠性。 SL9156A采用ESOP8封装。 特点 宽输入电压范围:8V~90V 输出电流范围:100mA~1.5A 高效率:可高达93% 工作频率:100KHz 芯片供电欠压保护:6.5V 平均电流工作模式 智能过温保护、过压保护 应用 LED 自行车灯、LED 摩托车灯 LED 汽车照明 大功率LED 照明 LED 背光 应用电路图
|
|