查看:
449
|
回复:
0
|
SL6125 可P2P 华润微PT4205 35V1.5A高调光比LED驱动器
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-05-18 14:35:06
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 SL6125是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电 压范围为5.5-30V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。 SL6125内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM脚接收模拟调光和PWM调光信号。当DIM引脚电压低于0.3V时输出关断,进入低功耗待机状态。 SL6125内部集成了自动温度补偿电路,当芯片达到芯片温度保护点进入保护状态,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6125采用SOT89-5封装
特点 最大1.5A输出电流 高达96%的效率 宽输入电压范围:5.5-30V DIM脚可进行PWM和模拟调光 ±3%输出电流精度 最大工作频率1MHz 过温保护电路 应用领域 低压 LED 射灯(可代替卤素灯) 车载 LED 灯 LED 备用灯 LED 信号灯
|
|