查看: 1585  |  回复: 4
专业版bug让人崩溃
Westcowboy
11
主题
19
回复
发表于2022-06-01 21:33:45 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

画个图太费劲了,很多时候都是因为bug浪费了很多时间啊。

说今天让人崩溃的2个bug:

1: 提示原理图有错误,网络端口命名有非ASCII字符,我的命名规则都是“H:3”这样的,好我改,我通过查找替换功能,把“:”替换为“-”,结果把整个字符串替换的就剩下“-”了,无奈只能手动逐个删除;

2:想在原理图整体选中挪动一下,好么,通过键盘箭头移动过程中,符号和标签移动的路径(长度)居然在不同步,就是原器件走了3步,标签走了5步,导致移动后标签全部要手动调整。这个我录了屏。怕又说复现不了之类的。

希望能引起开发人员的重视,再这么下去我真的想跑了。

我用的是专业版客户端,1.6.32.

立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2022-06-02 20:37:27   |  显示全部楼层
5#
发表于2022-06-02 18:19:06  3# 批量改新建符号管脚名称的时候也会把两个原件合并为一个。只能手动一个一个改。建立一个双排的核心板器件遇到的。
是否绘制的时候离太近了
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台