查看:
624
|
回复:
0
|
150V降压IC、输出电流1.5A 电动车控制器芯片
|
|
发表于2022-06-06 10:51:11
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。 SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。 SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源 扭扭车、卡车 电动汽车、电动自行车、电瓶车 应用电路图
|
|