查看: 3082  |  回复: 5
PCB布局时, 飞线连接杂乱的问题

主题

回复
发表于2022-06-06 15:15:35 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

总共有2个问题:

问题2:

     由下图可见,电阻第1脚是GND , 4pin插座 第1脚也是GND , 但是它们之间没有飞线连接 (电阻是从其它位置移动过来的,只有当我松开鼠标时,才会显示飞线), 这样就有延时, 这种现象会影响布局的工作,总担心这2个引脚没有连在一起。

建议2: 元件移动时,飞线要及时更新。

问题2:

     还是下图, GND焊盘上显示了2条飞线(有些情况可能会显示多条),看起来好乱。

 建议2: 同一焊盘,同一网络只显示1条飞线就可以了啊,比如GND, 只要保证整个板子的GND是串在一起就可以啊,没必要把飞线整得到处都是。 


 


主题

回复
发表于2022-06-07 10:49:57   |  显示全部楼层
3#
发表于2022-06-06 15:47:14  2# 1.GND元素要是离另一个GND元素远了就不会有飞线,所以你移动过来近了飞线就会产生。2.如果这个GND元素在周围有相同...

1.GND元素要是离另一个GND元素远了就不会有飞线,所以你移动过来近了飞线就会产生。

--------   OK,您没有下面回复我的问题。  我知道近了就会产生飞线, 但前提是,需要放下元件才会产生,  能否一移动过来,马上产生飞线, 直观一点,参考PADS ?

2.如果这个GND元素在周围有相同的GND元素,那它就会有多条飞线显示连接。

-----  这个建议考虑优化软件 , 同一个网络,那么多飞线, 不简洁。