查看:
1494
|
回复:
1
|
ZCC51215输出电流30A 同步降压芯片 替代NCP81269
|
四维电子
138
主题
9
回复 |
发表于2022-06-06 17:44:34
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
特性 ■宽输入电压范围:4V 到 24V ■三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz ■2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V ■0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度 ■差分输出信号采样 ■可配置的输出电压切换斜率 ■输出电压正常标示 PG ■可配置的 Load Line 补偿功能 ■快速动态响应的环路控制 ■内建死区时间控制,防止上下管串通 ■热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护 ■结温范围为-40℃至+125℃ 输出电压Vout最大2V 描述 ZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压 控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂 电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID1 逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚 的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分 压串配置。 ZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿 网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在 负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。 采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。 同时提供最大 20A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻 配置限流值。 在轻载工作状态下, ZCC51215会自适应地切换到DCM 控 制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式 下,获得更高的轻载转换效率。 附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱 动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。 ZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装。 |
上海钜富物联网
5
主题
37
回复 |
发表于2022-07-10 21:42:56
|
显示全部楼层
2#
93080216@qq.com 发资料 |
|