查看: 2712  |  回复: 5
项目外包:STM32F103VBT6为MCU,采集至少10Mhz,脉宽20~25ns之间,...
广子不服输
1
主题
0
回复
发表于2022-06-13 15:39:30 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

项目外包:STM32F103VBT6为MCU,采集至少10Mhz,脉宽20~25ns之间,脉冲间隔最短50ns的脉冲

主要需求:能满足1s内至少10us(采样频率为100k)为一间隔采样脉冲个数,并存入寄存器,每一次间隔10us,上位机会下发MCU改变DAC输出,可以理解成改变采集环境,使采样脉冲个数会有所变化。等1s采集完成,将所有数据通过USB上传至电脑。例如1s分成10us以一间隔,则有100000个脉冲个数采集结果,这100000次采集的开始,都会接收上位机的指令改变DAC输出。

其他需求:

1. 应用MCU控制多个DA芯片(2个TLV5630八通道,5个DAC7513独立通道)输出-5V~+5V电压,每个通道都预留控制位,由上位机控值输出

2. 应用MCU,3个CD4051芯片,AD采集八通道选一电压,要求实时采集,反馈给上位机,每秒循环至少10次。

3. 应用MCU采集温控电阻电压,反馈温度。

4. MCU通过USB上传脉冲采集数据,并同时能保持485通讯,CH340芯片串口通讯。以USB串口为主,1Mbit速度。485是预留的虚拟485口到上位机。485是下位机几个板子之间的通讯。每秒读写1~2次

5. 应用MCU通过串口控制HC595芯片控制8个数字接口输出,控制对应元件。

6. 应用MCU控制ADS8685芯片(16bit)采集一路(SOUT)信号电压(预留模拟输入)

   可提供硬件实物和PCB原理图等     各位开发大佬有把握回帖联系

南京郑工
2
主题
9
回复
发表于2022-07-20 14:42:37   |  显示全部楼层
4#

要求:采集至少10Mhz,脉宽20~25ns之间,脉冲间隔最短50ns的脉冲

这个感觉项目 适合FPGA 专门采样信号,+MCU 做接口。 单独STM32F103VBT6采信号,不知道 是采集时序脉宽,还是电平,时序的话, 这个MCU再加其它功能 可能非常可能搞不了。 这还只是10MHZ,客户如果提高需求说,要20M  50M,MCU就玩完, 考虑兼容FPGA+MCU。