查看: 1498  |  回复: 1
SL3036、SL3036H 8V~120V GPS4.2V3A通电模块供电方案
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-06-18 09:38:09 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

  

电摩两轮GPS 出行位置管理方案

 

面向电瓶车摩托车两轮出行位置管理需求,结合智能硬件和位置服务平台提供整体解

决方案,满足实时定位、历史轨迹、地理围栏、监控报警等功能需求。

SL3036&SL3036H 电动车摩托车10-100V 供电

GPS-4.2V3A 模组供电

 


概述

SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A 功率MOS,

最高输入电压90V。SL3036 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和

负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。

SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036 采用固定频率的PWM 控制方

式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。

SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高

系统可靠性。SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。


特点

宽输入电压范围:8V~90V

输出电压从4.2V 到30V 可调

支持输出恒压恒流

支持输出12V/2A,5V/2A

高效率:可高达96%

工作频率:140KHz

低待机功耗

内置过温保护

内置软启动

内置输出短路保护


应用

电动车GPS 追踪器

太阳能供电恒压源

电动汽车车载用电设备、电动自行车速度里程表供电、电瓶车仪表供电

扭扭车、卡车大功率警示灯供电

POE 交换机及POE 分离器3.3v2A 供电

SL3036&SL3036H 12-72V 车载定位器4.2V3A 供电原理图

 

 


senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-06-18 09:55:09   |  显示全部楼层