查看:
2309
|
回复:
1
|
SL3036 及SL3036H 输入8-120V 用于汽车、摩托车、 电动车5V-USB ...
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-06-20 14:14:00
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:电动自行车、电动摩托车、高尔夫球车、电 瓶游览车、电瓶残疾车、电瓶玩具车等等, 逐渐得到越来越广泛的应用和普及。森利威尔 电子研制出针对电瓶车高压降压优化的全集成开关电源变换芯片系列,采用100V 高压制 造工艺、内置高压功率管、过温保护、过流保护、短路保护等安全保护电路、系统输出电流 达到3A 以上、转换效率高、外围元器件简洁、体积小、系统性价比高。
SL3036 及SL3036H 输入8-120V 用于汽车、摩托车、 电动车5V-USB 充电口方案
电瓶车常规的蓄电池组有铅酸蓄电池、锂电池、镍镉电池、镍氢电池等;电池组的标 称电压有24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V 等。采用森利威尔10-100V 耐压的电源芯片 SL3041 及SL3036&SL3036H 可高效率转换成5v2.1A 给手机、音箱等外部设备供电。
SL3036 及SL3036H 针对新国标48V 电动车前装 5V2.1A-USB 充电口方案
述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A 功率MOS, 最高输入电压90V。SL3036 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和 负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036 采用固定频率的PWM 控制方 式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高 系统可靠性。SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用 电动车GPS 追踪器 太阳能供电恒压源 电动汽车车载用电设备、电动自行车速度里程表供电、电瓶车仪表供电 扭扭车、卡车大功率警示灯供电 POE 交换机及POE 分离器3.3V2A 供电 SL3036 及SL3036H 12-72V 电动车摩托车5V2.1A-USB 口 手机供电方案
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-06-20 15:09:46
|
显示全部楼层
2#
|
|