查看:
1892
|
回复:
1
|
宽输入9v-120V降压转换器 输出可调 10A大电流
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-06-29 15:50:39
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 SL3042 是一款外驱MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压9V至120V可提供最大10A的峰值电流,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源转换应用。 SL3042 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。 SL3042 外围电路简单,封住采用ESOP8 特点 10A峰值电流输出 热保护 9V至120V宽工作电压范围 软启动 120kHz固定开关频率 >90%的效率 外置限流保护 输出从1.25V至50V可调 逐周期过流保护 ESOP8封装 输出短路打嗝保护 产品应用 高电压功率转换 电动车车载设备 汽车系统 平衡车 电池供电系统 工业电力系统 电路图
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-06-29 16:32:59
|
显示全部楼层
2#
感谢围观
|
|