查看: 599  |  回复: 0
冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
YXC扬兴晶振企业号
237
主题
22
回复
发表于2022-06-30 15:09:34 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。

 

大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystal oscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。

由于制作工艺不断的在提高,现在的晶振频率偏差、温度稳定性、老化率、密封性等重要技术指标都很好,不容易出现故障,但在选用时仍需留意晶振的质量。

影响振荡器工作的环境因素有:电磁干扰(EMI)、机械震动与冲击、湿度和温度。这些因素会增大输出频率的变化,增加不稳定性,并且在有些情况下,还会造成振荡器停振。

实际应用中遇到晶振停振,要结合实际情况和产品规格。有很多客户最初怀疑晶振本体问题,不良机台更换新晶体后仍然出现不良,最后和需要与晶振厂商一起反复测试,确认为主板杂散电容造成,最后更换输入输出电容就解决了。具体一点,晶体本身原因有:晶片碎裂、寄生、DLD不良、阻抗过大、频率不良、晶体牵引力不足或过大。

把原因找出来了,就好对症下药了,先检测晶振的频率参数和晶振的电阻是不是在要求的范围内,如果是在要求的范围内;其次要检查晶振的焊温度会不会高,造成SMD晶振的第二次损坏,一般要求焊接的温度是在250度左右或更低,最高不要超过300度。如果这些都是在要求的范围内,那就要考虑是不是整个单片机电路的问题了。

一般检测晶振参数和调整焊接温度可以很容易做到,如果单片机电路的问题可以找方案商来解决,再则是看晶振有没有漏气,晶振在潮湿的天气情况下也会出现这种问题,这样就建议更换质量较好的晶振。