查看:
785
|
回复:
1
|
SL9486A 100V降压 3.5A 兼容MP9486A开关限流降压转换器
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-07-01 15:47:49
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
描述 SL9486A是一款高压降压开关产品向提供高达2A的连续电流的调节器加载。它集成了高端电源电流限值通常为3.5A的MOSFET。宽5V至100V的输入范围适应各种降压应用,非常适合汽车、工业和照明应用。滞后电压模式控制为用于非常掳快速的响应。 开关频率最高可达1MHz,允许元件尺寸小。热关断和短路保护(SCP)提供可靠和容错运营。200μA静态电流允许SL9486A用于电池供电的应用。 SL9486A采用ESOP8封装。 特征 5V至100V宽输入范围 3.5A典型峰值开关电流限值 滞后控制:无补偿 高达1MHz的开关频率 用于LED应用的PWM调光控制输入 集成短路保护(SCP)高端MOSFET 200μA静态电流 热关机 封装:无铅封装,ESOP8 应用程序 踏板车、电动自行车控制电源 太阳能系统 汽车系统电源 工业电源 高功率LED驱动器
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-07-01 16:25:45
|
显示全部楼层
2#
欢迎围观
|
|