查看: 542  |  回复: 1
SL6129A SOT89-5 替代MT7200 智能降压恒流LED驱动芯片
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-07-02 11:05:24 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。SL6129A工作电压从5.0V到35V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达1.2A.根据不同的输入电压和外部器件,SL6129A可以驱动供高达数十瓦的LED。

SL6129A内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调关的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。

SL6129A内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。

SL6129A采用SOT89-5/SOT23-5封装。


特点

SOT89-5最大输出电流:1.2A

SOT23-5最大输出电流:0.5A

高效率:96%

最高工作频率:1MHz

电流精度:±3%

宽输入电压:5.0V~35V

智能过温保护

内置LED开路保护


应用领域

LED备用灯、信号灯

低压LED射灯代替卤素灯

汽车照明


电路图

 


senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-07-02 12:00:06   |  显示全部楼层
2#
欢迎围观