查看:
290
|
回复:
0
|
医疗器械,工业仪器,检测装置等兼容方案-MS5192/MS5193
|
鑫邦旺电子科技
52
主题
3
回复 |
发表于2022-08-05 22:43:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
MS5192/MS5193 MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪 声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。 其内部集成了低 噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,当增益设置为 64,更新 速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。 集成了精密低噪声、低 漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。 其片内还集成 可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。 偏置电 压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。 此芯片采用外 部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数 据更新速率 为 4.17Hz 到 470Hz。 电源电压范围为 2.7V 到5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装 产品主要特征 电源电压范围:2.7V到5.25V 支持三通道差分模拟输入; 低温漂电压基准,典型值为10ppm/℃; 更新速率:4.17Hz~470Hz; 均方根(RMS)噪声:在4.17Hz为25nV; 在16.7Hz为30nV; 内部/外部参考源寄存器配置可选; 时钟可选外部时钟或内部时钟; 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器 功耗典型值为380uA; 工作温度范围:-40℃~105℃ 应用 衡器应力检测 气体分析和血液分析 工业过程控制和仪器仪表 液相和气相色谱仪 6 位 DVM MS5192pin=pinAD7792 MS5193pin=pinAD7793 AD7793/AD7794属于美国的亚德诺半导体俗称ADI,由于是进口和芯片短缺的原因所以导致进口芯片越来越贵,现在咱们国产芯片瑞盟科技的MS5192/MS5193完美兼容了ADI这几颗芯片短缺的问题,封装上S5192/MS5193与AD7792/AD7793是pin=pin的装上就可以直接用,但是咱们国产与进口的相比价格优势就很明显了,功能相同封装一样所以现在好多客户已经上机了,MS5192/MS5193完美兼容AD7792/AD7793 |
|