查看:
488
|
回复:
0
|
【飞控开发基础教程5】开源编队无人机-串口(视觉数据获取)
|
Jack007x
59
主题
0
回复 |
发表于2022-08-18 15:10:08
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
COCOFLY教程 ——疯壳·无人机·系列 串口(视觉数据获取)
图1
一、OPENMV 模组简介
OPENMV 是一个开源、低成本、功能强大的机器视觉模块。以 STM32F767 为核心,集成了 OV7725 摄像头芯片,在小巧的硬件模块上,用 C 语言高效地实现了核心机器视觉算法,提供 Python 编程接口。开发者、电子发烧友以及智能设备开发商都可以用 Python 语言使用 OPENMV 提供的机器视觉功能,为自己的产品和发明增加有特色的竞争力。 OPENMV 上的机器视觉算法包括寻找色块、眼球跟踪、边缘检测、标志跟踪等。可以用来实现非法入侵检测、产品的残次品筛选、跟踪固定的标记物等。使用者仅需要写一些简单的 Python 代码,即可轻松的完成各种机器视觉相关的任务。小巧的设计,使得 OPENMV 可以用到很多创意的产品上。比如,可以给机器人提供周边环境感知能力;给智能车增加视觉巡线功能;甚至,可以给工厂产品线增加残次品筛选功能等。 COCOFLY 上的无人机视觉模组采用的就是 OPENMV,其实物图如下图所示。
图2 其中OPENMV 的Python 代码已经写好提供给用户,如果用户需要修改的话, 也可以修改使用,目前 OPENMV 串口发出的视觉数据的协议框架如下表所示。
表1 其中帧头是固定为两个字节:0xAA、0xAA;功能字为一个字节;长度为数据的长度,也为一个字节;数据位 n 个字节;和校验为一个字节,即帧头开始相加到最后一个字节,保留低 8 位。 视觉模组的接收数据,即模式设置的协议框架如下表所示。
表2 其中帧头是固定为两个字节:0xAA、0xAF;功能字为 0xF1;长度为数据的长度,也为一个字节;Mode,即 OPENMV 的模式设置,为 1 个字节;和校验为一个字节,即帧头开始相加到最后一个字节,保留低 8 位。 该数据的协议用户均可自定义,详情可以看配套的OPENMV 的Python 源码, OPENMV 的具体使用方式可以查看 OPENMV 官网。 二、串口视觉数据获取实验
串口视觉数据获取实验使用 STM32 的串口 1 即 UART1 与视觉模组相连, 串口 2 即 UART2,通过 USB 转串口模块连接电脑,把串口 1 获取到的视觉数据通过串口 2 传输到电脑端的串口调试助手显示出来。做该实验的时候需要把视觉模组接到 USART1,把光流模组暂时取下,并且把 USB 转串口的线接到光流接 口处。 串口 1 和串口 2 的配置可以参考《串口(基础收发)》和《串口(光流数据获取)》两节,配置代码(通过调用官方库)的思路,如下表所示: 代码思路
表3 串口 2 初始化代码如下:
图3
这里注意要把串口的发送也配置好,这样才能把数据发送到电脑。 串口 1 接收到视觉模组的数据就转发到串口 2,串口 1 的中断函数代码如下。
图4
设置串口 1 的波特率为 1115200,串口 2 的波特率也设置为 115200,代码如下:
图5 保存、编译、下载代码,确保串口 1 接上了视觉模组,然后再把串口 2 接上 USB 转串口模块,最后接到电脑的 USB 端口,如下图所示:
图6 然后在把 USB 转串模块插到电脑的 USB 口,打开电脑端的串口调试助手, 找到对应的 COM 口(前提是安装了 USB 转串口驱动),设置波特率为 115200, 打开,可以看到串口在不断打印视觉模组发送的数据,如下图所示。
图7
文件下载请点击:【5】串口(视觉数据获取).pdf
|
|