查看:
295
|
回复:
0
|
5G前传的无源波分复用技术(WDM-PON)
|
|
发表于2022-08-19 11:25:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
现如今,以无源光网络技术为主的光纤接入技术已经以多种形态在全球得到了广泛应用。为了适应未来光接入网络更高速率、更多传输波长、更广覆盖范围的发展需求,新的FTTx(Fiber To The X:光纤接入)技术层出不穷,WDM-PON也是其中的一个关键技术。接下来就跟着易天光通信(ETU-LINK)来看看WDM-PON无源波分复用技术。 先来说说PON和WDM技术分别是什么?PON(Passive Optical Network)是无源光纤网络,一种应用于接入网、局端设备(OLT)与多个用户端设备(ONU/ONT)之间通过无源的光缆、光分/合路器等组成的光分配网(ODN)连接的网络,目前用于宽带接入的PON技术主要有EPON和GPON。WDM(Wavelength Division Multiplexing)是波分复用,利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同波长激光的技术。作为5G前传方案的重要补充,其基本思路是节约光纤,是扩大光纤传输容量、提高速率的主要途径。 而WDM-PON是一种采用波分复用技术、点对点的无源光网络,即在同一根光纤中,双向采用的波长数目大于3个以上,利用波分复用技术实现上行接入,可以将用户接入宽带增加数倍乃至数十倍,满足用户的终极需求。典型的WDM PON系统由三部分组成:光线路终端(OLT)、光波长分配网络(OWDN)和光网络单元(ONU)。最直接的WDM-PON方案是OLT中有多个不同波长的光源,每个ONU也使用特定波长的光源,各点对点连接都按预先设计的波长进行配置和工作。
WDM-PON方案 WDM-PON最大的特点在于ODN(光分配网络)由光分路器(Splitter)等无源器件组成,不含有任何有源电子器件及电子电源。而WDM-PON为什么能够成为5G前传方案,与其体现的技术特点相关,如下: 1、长传输距离:插入损耗比传统TDM PON系统中光功率分路器的插入损耗要小,网络覆盖范围更大。 2、高传输速率:每个ONU均使用独立的、不同的波长通道,不需要专门的MAC协议,系统复杂性降低。 3、高带宽:每个用户独享一个波长通道的带宽,不需要带宽的动态分配,满足25G eCPRI前传信号的带宽需求。 4、高安全性:所有ONU在物理层面上是隔离的,不会相互产生影响。 5、低成本:ONU所用光模块完全相同,解决了器件存储问题,且单纤32波~40波可扩展至80波,节约主干光纤和OSP费用。 6、易维护:由于WDM PON中光源无色技术的应用,维护更方便。 WDM-PDM技术很好地解决了传输效率、带宽以及成本问题,为实现固移融合提供了有利的支撑。本期文章内容就到这里,易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块制造商,助力5G时代发展。更多产品信息,请移步官网查阅!感谢您的支持与信赖,文章的最后点赞起来吧! |
|