查看:
452
|
回复:
0
|
【飞控开发基础教程8】开源编队无人机-I2C(激光测距)
|
|
发表于2022-08-19 14:57:10
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
COCOFLY教程 ——疯壳·无人机·系列 I2C(激光测距)
图1
一、VL53L1X 简介 VL53L1X 属于 STMicroelectronics 即常说的意法半导体(ST)公司推出的 FlightSense™ 产品系列 ToF(Time of flight)激光测距传感器。 VL53L1X 是目前市场上最快的微型 ToF 传感器,精确测距能力达 4 米,测距频率快至 50 Hz。它采用微型、可回流焊封装,集成了一个单光子雪崩二极管 (SPAD)接收阵列、一个 940nm 不可见激光 1 类发射器、物理红外滤波器和光学器件,可在各种环境照明条件下实现最佳测距性能,并提供一系列覆盖窗口选择。 由于封装小巧,因此它很容易集成到设备中。与传统的红外传感器不同, VL53L1X 采用 ST 最新一代 ToF 技术,无论目标颜色和反射率如何,都可以进行绝对距离测量。还可以对接收阵列上的 ROI(感兴趣区域)大小进行编程,从而减小传感器 FoV(视场角)。VL53L1X 激光测距传感器的实物图如下图所示。
图2 二、I2C 概述 Inter-Integrated Circuit,即内部集成电路接口,缩写为 IIC 或 I2C。IIC 总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C 总线在物理连接上非常简单,分别由 SDA(串行数据线)和 SCL(串行时钟线)及上拉电阻组成。通信原理是通过对 SCL 和 SDA 线高低电平时序的控制, 来产生 I2C 总线协议所需要的信号进行数据的传递。在总线空闲状态时,这两根线一般被上面所接的上拉电阻拉高,保持着高电平。如下图所示为单片机与 I2C接口的传感器之间通信示意图。
图3
三、I2C 总线协议 对 I2C 总线的操作实际就是主从设备之间的读写操作。大致可分为以下两种操作情况: 第一,主设备往从设备中写数据。数据传输格式如下:
图4 第二,主设备从从设备中读数据。数据传输格式如下:
图5 实际上把 I2C 协议拆分开来它的组成有:起始条件、终止条件、地址段、数据段、响应 ACK、非响应 NACK。 (1)START 和 STOP,起始和终止条件都是由主机(master)发起产生。总线在起始条件之后处于忙碌状态,在停止条件之后又处于空闲状态。
图6 起始条件:SCL 线是高电平时,SDA 线从高电平向低电平切换。停止条件:SCL 线是高电平时,SDA 线从低电平向高电平切换。 (2)地址段,地址段由 7bit 地址+读写位组成,一个 7-bit 的地址是从最高位(MSB) 开始发送的,这个地址后面会紧跟 1-bit(R/W)的操作符,1 表示读操作,0 表示写操作。 接下来的一个 bit 是 NACK/ACK,当这个帧中前面 8 bit 发送完后,接收端的设备获得 SDA 控制权,此时接收设备应该在第 9 个时钟脉冲之前回复一个 ACK(将 SDA 拉低)以表示接收正常,如果接收设备没有将SDA 拉低,则说明接收设备可能没有收到数据(如寻址的设备不存在或设备忙) 或无法解析收到的消息,如果是这样,则由 master 来决定如何处理,比如:停止。
图7 (3)数据段,SDA 数据线上的每个字节必须是 8 位,每次传输的字节数量没有限制。每个字节后必须跟一个响应位(ACK)。首先传输的数据是最高位 (MSB),SDA 上的数据必须在 SCL 高电平周期时保持稳定,数据的高低电平翻转变化发生在 SCL 低电平时期。
图8 以传输 Byte:1010 1010 (0xAAh)为例,SDA SCL 传输时序如下所示:
图9 (4)响应 ACK(Acknowledge)和非响应 NACK(Not Acknowledge), 每个字节传输必须带响应位,相关的响应时钟也由主机产生,在响应的时钟脉冲期间(第 9 个时钟周期),发送端释放 SDA 线,接收端把 SDA 拉低。以上图传输 101010101 为例,SCL 第 9 位时钟高电平信号期间,SDA 拉低其代表了有ACK响应位。当在 SCL 第 9 位时钟高电平信号期间,SDA 仍然保持高电平,这种情况定义为 NACK 非响应位。这种情况下,主机可以直接产生 STOP 条件终止以后的传输或者继续重新 START 开始一个新的传输。以下情况会导致出现 NACK 位: a、接收机没有发送机响应的地址,接收端没有任何 ACK 发送给发射机; b、由于接收机正在忙碌处理实时程序导致接无法接收或者发送; c、传输过程中,接收机识别不了发送机的数据或命令; d、接收机无法接收; e、主机接收完成读取数据后,要发送 NACK 结束告知从机。以下图例代表 NACK 时序:
图10
根据 I2C 协议分解的各个部分,可得出读和写的时序图,以向某传感器的地址为 0x09 的寄存器写入两个字节 0x02 和 0x84 为例,如下图所示为该过程时序图。
图11 以从某传感器的地址为 0x09 的寄存器中读出两个字节 0x02 和 0x84 为例, 该时序图如下所示。
图12
四、激光测距实验
激光测距实验使用STM32 的GPIO 模拟I2C 与激光测距模组VL53L1X 相连接,串口 1 即UART1,通过 USB 转串口模块连接电脑,把 I2C 获取到的VL53L1X的距离值(mm 为单位)通过串口 1 传输到电脑端的串口调试助手显示出来。做该实验的时候需要把视觉模组暂时取下,并且把 USB 转串口的线接到视觉模组接口处。激光测距模组 VL53L1X 在无人机支架底部,杜邦线和 SH1.0 接口接到主板上的 USART3(这里用该接口的 GPIO 模拟 I2C)的接口上,如下图所示。
图13 根据原理图,可以看到 VL53L1X 的 I2C 接口分别是:PB10、PB11,如下图所示。
图14 串口 1 的配置可以参考《串口(基础收发),配置代码(通过调用官方库)。获取 VL53L1X 的测距数据代码编写的思路如下: 代码思路
表1 模拟 I2C 的 GPIO 初始化代码如下:
图15 VL53L1X 的初始化代码如下。
图16 VL53L1X 的测距代码如下。
图17 每隔 5s 读取一次距离,并发送到串口上。代码如下所示。
图18 这里注意要把串口的发送也配置好,这样才能把数据发送到电脑。串口 1 通过 USB 转串口模块接到电脑,保存、编译、下载代码,可以看到串口调试助手每隔 5s 在打印 VL53L1X 的 2 个字节的距离数据(mm 为单位),数据如下图所示:
图19
文件下载请点击:【8】I2C(激光测距).pdf
|
|