查看: 9999  |  回复: 18
吐槽!ME3116首次上电问题
瞎搞技术
1
主题
3
回复
发表于2022-08-24 17:00:57 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

兄弟们大无语了。我直接上图

  1.


2.

 

看见了吗,第二幅图上电瞬间直接输出了一个输入电压。

这已经不是过冲了,这是谋杀!

第二幅图是长时间首次上电,(经过测试可以通过短路自举电容放电来实现快速重置)

第一幅图是断电后几秒再上电,则一切正常

我大无语了,我正常情况下输入是24伏,首次上电直接输出24,烧了我好几个板子了,我一测才发现还有这毛病!

我真的会谢!!

附电路图和PCB图,有问题还请斧正

 

 

haoj111
0
主题
1
回复
发表于2023-11-10 09:16:47   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
17#
发表于2022-09-07 16:05:10  7# 有没有测试过BL9342多次上电会不会炸机?BL9342的VIN脚,我们烧了好多个了。24VDC输入,5VDC输出的场合...
.