查看: 9996  |  回复: 18
吐槽!ME3116首次上电问题
瞎搞技术
1
主题
3
回复
发表于2022-08-24 17:00:57 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

兄弟们大无语了。我直接上图

  1.


2.

 

看见了吗,第二幅图上电瞬间直接输出了一个输入电压。

这已经不是过冲了,这是谋杀!

第二幅图是长时间首次上电,(经过测试可以通过短路自举电容放电来实现快速重置)

第一幅图是断电后几秒再上电,则一切正常

我大无语了,我正常情况下输入是24伏,首次上电直接输出24,烧了我好几个板子了,我一测才发现还有这毛病!

我真的会谢!!

附电路图和PCB图,有问题还请斧正

 

 

hui223
2
主题
10
回复
发表于2023-11-14 20:34:59   |  ip属地:江苏  |  显示全部楼层
18#

我沒有用过ME3116和BL9342,看了说明书 550k 1.8M,不是一个时代的东西,电路设计参数完全不同

ME3116  550k 计算参数:

 

550k 开关频率5v1a 电感 要22u 至少 nr6028以上 电容 建议 200u以上

3.3v 1a 要 15u nr6028以上 电容 200u

电路参数计算很重要

1.8M 的BL9342

  3.3v1a  4.7u nr4018 电容47u


疑问:大家为何不用同步整流,高效,减少pcb面积,减少元件相关成本

比如 RY8310 4-30V, 1.2A, 1.4MHz,  之类 价格也就 2--3 毛 一片


看了楼主pcb图,估测最多只有 nr4018 的尺寸,很可能是nr3015,

这个尺寸电感对于 550k频率太小了 100%会出现过饱和,

还有4.7u 电感也不是550k的ME3116能胜任的。

电路参数和 1.8M BL9342 适配