查看:
410
|
回复:
0
|
【ARM开发教程3】ARM功能手机-整板资源介绍
|
Jack007x
59
主题
0
回复 |
发表于2022-08-30 11:50:45
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
ARM功能手机 ——疯壳·开发板系列 整板资源介绍
图1 1.主控MCU 主控MCU选用STM32F407ZGT6,为Contex-M4内核,集成FPU和DSP指令,内部有1M Flash,192KB SRAM。集成外设有RTC、SDIO、FSMC、DCMI、DAC、ADC、CAN、USB、IIC、SPI、I2S、DMA、定时器等。主频可达到168MHz,210DMIPS的处理能力。 2.SRAM 外扩1M大小的SRAM,可以开辟大的内存空间,作为图片显示缓存使用等等。 3.摄像头接口 摄像头接口可以连接200W的摄像头模组,可以进行拍照等相关实验。 4.按键 按键可以进行外部中断实验以及IO电平检测实验等。 5光明电阻 光明电阻可以感测光线的强弱,可以用来自动调节屏幕的亮度等等。 6.振动马达 振动马达可以用来振动提醒。 7.SIM900A SIM900A是一个专为中国大陆和印度市场设计的双频GSM/GPRS模块,工作的频段为:EGSM 900MHz和DCS 1800MHz。可以实现打电话,发短信等功能。 8.充电芯片 该芯片可以给锂电池充电,最大充电电流为1A。 9.USB接口 该接口可以给开发板供电,给锂电池充电,同时也可以进行USB通信。 10.手机MIC 在进行打电话实验室使用到,可以进行说话。 11.加速度传感器 三轴加速度传感器,可以检测自有落体、运动等状态。 12.耳机插孔 插上耳机,可以听音乐,打电话。 13.SPI FLASH FLASH大小为128MBit,可以用来存储一些数据。 14.音频解码芯片 可以将TF卡中的音频文件解码播放。 15.蓝牙芯片 蓝牙芯片采用目前业界功耗最低的DA14580芯片,可以进行蓝牙通信实验。 16.启动选择端口 主控MCU有BOOT0和BOOT1两个启动选择引脚,用于选择复位后的启动模式,通过2位拨码开关选择。 17.屏幕接口 这是触摸屏的接口,可以通过FPC_30P的排线连接触摸屏模块。 18.LED灯 该LED等可以用来提示,可进行普通IO口控制实验。 19.复位按键 可以对主控MCU进行复位。 文件下载请点击:3.整板资源介绍(ARM单片机STM32F407).pdf |
|