查看:
517
|
回复:
0
|
使用LS10串口数据库模块实现单片机SQL数据库存取功能
|
|
发表于2022-09-05 15:28:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
资料下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1UkrQQ63QB39Hl2xNxq0ypw 提取码:ls10 历史上,sql数据库都是后台的专利,底层单片机使用sql数据库是天方夜谭。很多时候,底层都需要存储一段时间的数据,例如近一年的交易数据,且要能对特定数据快速查询,这种功能单片机往往很难去做。 现在分享LS10串口数据库模块实现单片机存取sql数据库功能。 关系型数据库功能: 1, 创建表; 2, 插入数据; 3, 修改数据; 4, 查询数据; 5, 删除数据; 6, 删除表。 根据手册,LS10模块使用5V电源,uart TTL接口(3.3V)与单片机通信,使用AT命令实现数据库功能。LS10模块可供数据库使用的空间为约2.5M。
LS10模块上电启动成功后,串口会输出Rdy标志。 此时,给LS10发AT回车能得到OK响应,见下图:
AT+SQL命令用于执行数据库语句,下面一一介绍。 1, 创建表 给LS10模块发送如下命令: AT+SQL=”CREATE TABLE test_tab(ID INTPRIMARY KEY NOT NULL,PAR1 INT,PAR2 REAL,PAR3 TEXT)” 该AT命令用于创建sql表格,表格名为test_tab,表格列项分别为ID,PAR1,PAR1,PAR3,其中ID为int型,且为主键,PAR1为INT型,PAR2为REAL型,PAR3为TEXT型。 接着可以使用AT+SQLSTRU查询模块内表格及结构。见下图: 从上图可以看出,模块内部已经创建了test_tab表格。 2, 插入一行数据 AT+SQL=”INSERT INTO test_tab VALUES(1,188,1.253,’abcdefg’)” 该命令向所有列插入数据,插入的数据分别为1,188,1.253和‘abcdefg’; AT+SQL=”INSERT INTO test_tab (ID,PAR3) VALUES(2,’hijklmn’)” 该命令向部分列插入数据; 我们可以使用select语句查看我们插入的数据,如下图:
从上图可以看出,我们插入的数据已经可以查询到了,其中&是列分隔符。 3, 修改数据 发送如下命令: AT+SQL="UPDATE test_tab SET PAR2=2.568,PAR3='I love China' WHERE ID=1" 该命令将ID为1的列,所对应的PAR2改为2.568,PAR3改为’I love China’ 从上图可以看出,对应的数据已经完成修改; 4, 删除数据 AT+SQL="DELETE FROM test_tab WHERE ID<=1" 上述命令用于删除ID<=1的数据行; 执行完成后,通过select语句查询,ID为1的数据已经被删除。 5, 删除表 AT+SQL="DROP TABLE test_tab" 该命令用于删除表test_tab 执行删除表命令后,使用AT+SQLSTRU查询,可以看出表格已经被删除。 容量测试,分享如下: 表格结构(sn int primary key not null,id int,p1 int,p2 int,p3 real,p4 text,p5 text), 存储的内容分别为 sn(自增),id(自增),p1(自增),p2(自增),1.23456,abcdefghijklmn 空间占用快满时,存储了115888条数据。 按照手册的要求,始终保留至少500K空间,也至少能存储50000条数据。 |
|