查看: 508  |  回复: 0
EA3036三通道buck方案验证
Berve
1
主题
0
回复
发表于2022-09-18 16:06:45 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

目前刚完成了EA3036芯片三通道供电的测试,一开始对于芯片不是很多了解,经过三次上电测试之后完成了方案的验证

原理图如下

原理图是根据cherryPi上面的供电方案进行绘制,然后个人进行了验证

以下是layout

 

本来用16pin的TYPE-C口是因为需要在原板子上进行UART通信,但是单独来验证就没进行改动了,所以没有绘制D+和D-的内容,在测试的时候如果直接用充电宝或者平时充电的插头来供电的话应该是不会有任何反应的,因为没有符合协议,所以无法触发供电,本人只是验证layout和原理,所以测试的时候用直流电源会更好一些

整体3D图如下所示

 

功率电感是可以更换的,用不着这么大的封装,左下角的LDO是NC,也就是滞空的,我实际测试的时候也没有焊接上去,其余的电压从排针进行测试,1V2的LED由于压差不够所以无法点亮,实际设计的时候去掉就好了。

由于对于供电电流没有具体了解和计算所以就盲目采取了铺铜,还希望了解这个方案的大佬多多指正!