查看: 3850  |  回复: 1
DRV8313无刷电机驱动器功能不正常
Ronaldo79
1
主题
0
回复
发表于2022-09-18 21:27:32 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

自己参考稚晖君和其他开源方案之后,打算设计一个SimpleFOC的驱动板,MCU是STM32F411CEU,驱动芯片用的是DRV8313

打样之后发现程序烧录没有问题,但是测试开环速度模式的时候,电机转动不正常,具体表现就是:

  1. 如果直接单独给驱动板供电,电机将没有反应;
  2. 如果利用电脑先给单片机供电,然后再给驱动板供电(相当于先给MCU供电,再给功率部分供电),从0开始慢慢升高安全电源的最大电流,电机将会按照设定转速进行旋转,升高至1.5A左右时,电机停止转动,DRV8313报错(FAULT引脚变成了低电平)

请问各位大佬们,这是原理图设计的问题还是什么其他的问题呢?

原理图如下:

屹晶微原厂李生
2
主题
1
回复
发表于2022-09-20 15:28:54   |  显示全部楼层
2#

要不要看看屹晶微的驱动,三相独立半桥驱动,驱动电流小一点

  

国产LLC谐振芯片原厂,替代L6599、NCP1397;另有半桥驱动和高压降压芯片。李生:17820981737