查看: 868  |  回复: 1
IP5306升压效率低的问题
花落花飞儿
1
主题
3
回复
发表于2022-09-23 14:39:24 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

用IP5306制作了充放电电路,升压放电效率只有80%左右,不知何故,有遇到同样情况的吗?

图省事把输出和BAT引脚的电阻短接了(网上有的图是这样的),电感是6*6*3mm1uH的,输出电流不大70mA/5V,输入3.7V116mA,效率大约80%,比规格书的90%低了好多,难道是0.5Ω小电阻没接引起的?

DIY电子999
1
主题
17
回复
发表于2023-02-24 11:26:27   |  显示全部楼层
2#

你带1A电流,效率就会上去了