查看:
544
|
回复:
3
|
关于轻触按键实现自锁功能的电路原理
|
会点灯的二狗子
1
主题
3
回复 |
发表于2022-10-06 08:32:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
这各原理图是从网上获得的,也亲自测试可行,但是电压只能工作在2.4V-4.5V以内 电压超出后按开关一直保持开启状态,不可以正常关闭,自己画了仿真图也一直百思不得其原理,所以想求组友友们如何将此电路能支持5V电压,以及对应的深度原理 。
|
会点灯的二狗子
1
主题
3
回复 |
发表于2022-10-06 08:38:17
|
显示全部楼层
2#
H1是轻触按键
|
会点灯的二狗子
1
主题
3
回复 |
发表于2022-10-06 08:50:46
|
显示全部楼层
3#
大概的原理应该是 上电后Q1基级被10K下拉电阻拉到低电平,Q1截止,Q2基级10K上拉电阻, Q2截止 ,Q3G端处于低电平,处于截止状态。 按下按键后,C1的电压为3.3V通过R1是Q1为高电平,Q1导通。Q1导通Q2的b级被电阻分压处于低电平,Q2也导通,Q2导通后再通过R6维持Q1b级的电流,保证Q1一直打开实现自锁功能。 因为Q1 VCE电压应该为0.3V 所以C1的电压也应该是0.3V,再次按下按键后Q1基级电压被C1电容拉低,Q1截止,Q1截止,Q2也截止,同时Q3也截止,从而实现了按键的关闭功能。 以上应该就是大概的原理。 但是里面细究还是有很多的不懂的地方,比如如何消除按键的抖动,以及电压修改为什么会导致功能失灵。同时电阻电容的取值如何计算。这些都不太明白 |
会点灯的二狗子
1
主题
3
回复 |
发表于2022-10-06 09:13:47
|
显示全部楼层
4#
有没有大神解答下
|
|