查看: 628  |  回复: 0
关于IP5306
加我看蟹皇堡秘方
2
主题
0
回复
发表于2022-10-18 20:57:30 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

最近使用IP5306,使用了推荐的电路,但是遇到一点问题。如果接入3.7V电池,在负载端接一个电阻用于模拟负载,IP5306是可以测到稳定5v的,但是当我接入真实的负载比如模块,我使用的是GPS模块,输出端的电压会一下子掉到1V左右甚至更小,如果此时按5脚的按钮,会有一个5v但时间极短的电平出现,马上就没了。希望大家能帮一下下。现在已经尝试过以下方法:

1、取消电池直接在电池端接一个3.7v电源,现象相同

2、重新焊接防止9角接地没有焊接上,现象相同

3、在输出端并一个10-100k电阻,现象相同

ps:由于设计pcb时为了省事,没有接LED,后来通过跳线使用1LED电路,LED指示正常