查看:
886
|
回复:
2
|
25V到160V降压5V 12V 24V 2A 外置MOS
|
MK009
27
主题
2
回复 |
发表于2022-10-19 15:59:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
中广芯源推出高耐压180V降压IC,该芯片可以实现宽电压12-180V输入,5A电流输出,并且可以实现开关频率可调,完美支持5V 1.5A 12V 1A输出 24V 2A输出,可以广泛的用于电动汽车,电瓶游览车,电动自行车,电瓶车,扭扭车,卡车。 应用领域: 1. 电动汽车电源降压系统 2. 电动自行车电源降压 3. 电瓶车电源降压 4. 扭扭车电源降压 雾化器 空气净化加湿器 豆浆机 咖啡壶 多功能遥控插座 遥控门铃 人体感应水龙头 人体感应门禁报警器(欢迎您好) 单火线触摸遥控墙壁开关 无叶风扇控制器 料理机控制方案 电压力锅电源及控制板 简易取暖器 电风扇控制板 直发器 LED光疗机 烟雾报警器 汽车防盗器 打蛋器 电子称 工业仪器仪表温度控制器 方案设计 单片机开发 中广芯源主营产品:锂电充电管理IC 双节锂电8.4V 单节锂电充电 镊镉电池充电 超低功耗鼠标升压IC DC-DC稳压IC 车充IC 车充方案 车载LED照明驱动 恒流恒压车充IC 输出带线补车充IC 耐高压60V稳压IC锂电池供电充电管理IC 3.7V升5V大电流升压IC LED驱动IC 充电器升压IC 急充升压IC 电流稳压IC LED灯升压驱动IC 电动玩具升压IC 高效率DC-DC降压IC 宽输入大电流白织灯驱动IC LED手电筒升压IC 同步整流IC 同步升降压IC DC/DC降压IC 太阳能草坪灯IC 低电压检测IC 输出可调降压IC 触摸IC 8键触摸IC 6键触摸IC 单键触摸IC 双键触摸IC 键触摸芯片 24键触摸IC 36键触摸IC 三端稳压IC LDO稳压电源 40V降压LDO 22V降压LDO 运算放大器 高精密运放 单通道精密运放 轨对轨精密运放 数模转换芯片 16位ADC芯片 音频模数转换D/A芯片 音量调节芯片 LDO |
arkdu
1
主题
6
回复 |
发表于2022-10-26 21:51:12
|
显示全部楼层
2#
有项目需要用到180V降压芯片,请联系我提供资料样品和报价
|
|