查看:
422
|
回复:
0
|
晶体和有源晶体振荡器到底有什么不同
|
YXC扬兴晶振企业号
237
主题
22
回复 |
发表于2022-10-21 18:44:56
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
晶振从材料上可以分为石英晶振和陶瓷晶振,但是从属性上晶振又可以分为无源晶体谐振器:晶体(Crystal)和有源晶体振荡器:振荡器(oscillator)。石英晶振和陶瓷晶振从外观上区分是很有帮助的,毕竟有两种完全不同的材料。但是无源晶振和有源晶振有时候会让人傻傻分不清。 一、无源晶体 无源晶体有一个带五个管脚的非极性元件,振荡信号可以通过时钟电路产生,它本身不能振荡。
1.无源晶体应用电路 一般建议使用精度高的石英晶体,尽量不要使用精度低的陶瓷晶体。 2.无源晶体优缺点 无源晶体价格低廉,但它的信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),当更换不同频率的晶体时,外围配置电路也需要相应调整。 二、有源晶体振荡器 有源晶体振荡器有4个一脚,它是一个完整的振荡器,除了石英晶体,还有晶体管和阻性、容性元件,所以它更大,只需要功率,就能输出更好的波形。 有源晶体振荡器封装有4个一脚,分别是VCC(电压)、GND(地)、OUT(时钟信号输出)、NC(空脚)。
1.有源晶体振荡器应用电路 有源晶体振荡器不需要CPU的内部振荡器,信号稳定,质量好,而且连接简单(主要做好电源滤波,一个滤波器和一个网络通常用一个电容,输出带小电阻的滤波信号即可),不需要复杂的配置电路。 2.有源晶体振荡器优缺点 有源晶体振荡器比较贵,但是有源晶体振荡器本身可以振动。而且不管是无源晶振,还是有源晶振,两者都有各自的优缺点,如果考虑到产品的成本,建议可以选择无源晶振电路;如果考虑产品的性能,建议选择有源晶振电路,省时方便也能保证产品性能。 |
|