查看:
862
|
回复:
1
|
(首发)高低亮车灯IC_外围无需改动_无节点_带过温保摩托车、汽车灯降压恒流驱动芯片
|
LEDIC
71
主题
38
回复 |
发表于2022-10-26 09:37:20
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5V-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。 AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 AP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2911 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 应用领域: 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明,手电筒 设计生产LED驱动芯片集成电路车灯恒流IC,电源IC,电子IC,驱动IC,MOS管和降压IC,升压IC产品,可以专业开发设计、提供技术支持、免费提供样品、免费DEMO板测试,走过路过不要错过
|
LEDIC
71
主题
38
回复 |
发表于2022-11-14 09:22:11
|
显示全部楼层
2#
设计生产LED驱动芯片集成电路车灯恒流IC,电源IC,电子IC,驱动IC,MOS管和降压IC,升压IC产品,可以专业开发设计、提供技术支持、免费提供样品、免费DEMO板测试,走过路过不要错过
|
|