查看: 5764  |  回复: 14
立创EDA导出AD封装是空文件
lostspeed
1
主题
1
回复
发表于2022-10-27 10:46:33 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

立创导出的AD原理图封装是空文件

元器件经销商对封装导出为第三方格式越来越不上心了.

昨天导出了一个AD格式的usb-micro-B封装(C404969)的原理图, 打开是空文件, 查了社区的资料, 说是只支持低版本AD, e.g. AD9, AD10

特意装了一个AD10, 打开后还是空的.

打开导出的MICROXNJ1_MICROXNJ.schdoc看了一下, 是ascii格式的文件, 只有1K大小. 真的里面啥封装信息都没有, 只写了一些字体, 格式等图纸信息.


|HEADER=Protel for Windows - Schematic Capture Ascii File Version 5.0|WEIGHT=37
|RECORD=31|FONTIDCOUNT=3|SIZE1=10|FONTNAME1=Times New Roman|SIZE2=7|FONTNAME2=default|SIZE3=10|%UTF8%FONTNAME3=宋体
|USEMBCS=T|ISBOC=T|HOTSPOTGRIDON=T|HOTSPOTGRIDON=T|HOTSPOTGRIDSIZE=4|SHEETSTYLE=17|SYSTEMFONT=1|BORDERON=T
|SHEETNUMBERSPACESIZE=4|AREACOLOR=16317695|SNAPGRIDON=T|VISIBLEGRIDON=T|SNAPGRIDSIZE=10|VISIBLEGRIDSIZE=10|CUSTOMX=490
|CUSTOMY=400|USECUSTOMSHEET=T|CUSTOMXZONES=6|CUSTOMYZONES=4|CUSTOMMARGINWIDTH=20|DISPLAY_UNIT=4
|HEADER=Icon storage
|HEADER=Protel for Windows - Schematic Capture Ascii File Version 5.0


毕竟是薅人家的封装, 用不了就算了, 就自己手画, 也不难. 如果能用, 就省点时间.

还好, 只是schdoc不能用, pcbdoc是好使的.

原理图封装好画, 用不了多长时间.

旺旺爱
1
主题
29
回复
发表于2022-10-29 10:03:50   |  显示全部楼层
6#
发表于2022-10-27 15:23:00  5# 这个等1.9版本上线就可以了。
网页版什么时候才升到1.9版本
旺旺爱
1
主题
29
回复
发表于2022-10-29 10:57:54   |  显示全部楼层
8#
发表于2022-10-27 11:15:12  2# 1.9X版本已经修复了这个问题,可以安装看看。https://dri8c0qdfb.feishu.cn/docx/dox...
按照你的,1.9X客户端导出AD图文教程,一点就没反应,百分百。
旺旺爱
1
主题
29
回复
发表于2022-10-29 11:00:03   |  显示全部楼层
9#
发表于2022-10-29 10:45:34  7# 现在网页版本已经是最新的版本呢
已经很久无法导出原理图库了,你们不知道吧,建议亲自操作下。
旺旺爱
1
主题
29
回复
发表于2022-10-29 11:05:26   |  显示全部楼层
10#
发表于2022-10-27 14:10:21  4# 感谢!用您说的1.9版客户端的立创EDA可以正常导出原理图封装,问题已经解决!已经解决了有和没有的问题.但是,网页版商城...
我今天按照教程操作了一下,搜索到之后,另存为个人库那里,一点就没反应了,不知道咋回事。
旺旺爱
1
主题
29
回复
发表于2022-10-29 11:37:17   |  显示全部楼层
12#

1,已经找了客服确认,1.9版本的已经下架,有bug,1.8版本的导出AD原理图库时无法跳出保存路径位置。周一远程查找原因;

2,一个小小建议,不要轻易更改网页版版本,会导致很大问题,先要经过严格测试再改,要站在使用者角度测试后再改。