查看:
434
|
回复:
0
|
如何用SD NAND解决TF卡所遇到的问题?
|
|
发表于2022-11-09 17:50:45
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
雷龙发展是专业做存储产品的供应商,跟客户沟通过很多关于存储方面的问题。不知道大家在使用小容量T卡的时候,是否有遇到以下的一些问题: 1、T卡的尺寸(体积)太大了怎么办? 2、T卡的接触不良,容易产生松动。甚至出现最终产品在出厂到最终用户的运输途中,由于T卡接触不良导致产品不良被退回。 3、T卡非常不好焊接。 4、T卡是可插拔的。总是担心数据会被复制出去。 5、从市面上采购的T卡品质不是太好,质量参差不齐,一批好、一批又不好。 6、系统总是提示找不到T卡。 7、系统总是提示要格式化T卡。 针对1234类的问题,这个是T卡本身技术标准决定的。它本身就是为一个可插拔的模组而设计的标准,而不是一个为焊接在PCB板上的芯片而设计的标准。 针对4567类的问题,是T卡的目标市场决定的。T卡内部架构可以简单理解为: NAND Flash 晶圆+控制器+Firmware.由于 T卡目前主要针对的是普通消费者,很难做到也没有必要做到每一张T卡的这三者都是一模一样的,所以就造成市场上T卡是这三者的一种杂乱的搭配和组合。再加上有些商家会用不好的NAND Flash晶圆,从而导致了T卡的品质和一致性无法保证。 而SD NAND可以解决以上的问题,SD NAND俗称,贴片式T卡,贴片式TF卡。它是LGA-8的封装、6x8mm,体积小,pin脚少,方便焊接在PCB板上;由于芯片内置在产品当中,要复制里面的数据相对困难,降低了产品数据被泄露的风险。 SD NAND内置NAND Flash中寿命最长,性能最稳定的SLC NAND晶圆。擦写寿命可达到10万次,更耐高低温,电流冲击。一致性非常好:统一的Flash晶圆,统一的控制器,统一的Firmware. 还有人也很在意"外貌",产品使用T卡让最终用户觉得有点Low(想当初乔帮主推出iphone就没有T卡接口),逼格不够高。这个时候采用SD NAND也可以满足这种需求。 目前已经有不少在使用小容量T卡客户转向使用SD NAND,有对SD NAND有兴趣的朋友,欢迎申请免费样品测试(CS SD NAND)。 |
|