查看:
1506
|
回复:
7
|
立创ERP操作界面优化建议
|
QDLTK
1
主题
0
回复 |
发表于2022-11-11 08:55:27
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
立创ERP非常好地解决了中小企业的一些问题,对此表示认可。但是在使用过程中发现一些问题,用户操作不方便,体验不佳,希望能够改进: 这里先说一个问题: BOM管理模块,最下面的 “BOM用料信息”,这个 “BOM用料信息”里面的内容是使用者使用工作量最大的区域,需要1条1条核对BOM信息进行确认修改,但是这个视窗太小, 操作时仅仅通过右侧的滑动条进行移动,非常不便。建议在下图标记红色箭头的位置增加视窗分割线(边界框),可以随时拖拉边框将 “BOM用料信息”视窗向上拉大或拉小。 同样的问题也存于“生产管理”模块等其它模块。 |
苏照科技
2
主题
5
回复 |
7#
物料列表里面可否考虑增加“物料描述”这一列 ?比如,很多公司针对某一颗物料会有一些描述,比如: RES SMD CS 3W 1mohm F 2512;再比如:FET 60V 270mA 2.8ohm LL SOT-23-3 SMD。。。。 此外,BOM管理项目里面,针对替代料如何管理? 针对一个项目里面有多块PCB的情况,如何管控的 ? 针对一些组合料号比如一个变压器(有料号),下面会包含若干子料号,比如线材,磁芯等。。。 |
|