查看:
997
|
回复:
0
|
AP2400多功能LED驱动降压型恒流芯片
|
SWZBL
14
主题
7
回复 |
发表于2022-11-11 10:28:42
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。 AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪. AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流. 特点: ◆宽输入电压范围:5V~80V ◆可设定电流范围:10mA~6000mA ◆固定工作频率:150KHZ ◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保护 ◆过温保护 ◆三功能模式:全亮/半亮/爆闪 ◆SOP8 封装 |
|